This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780EVM:评估 V-sense 和 I-sense

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780EVM, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1329783/tas2780evm-evaluating-v-sense-and-i-sense

器件型号:TAS2780EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2780

您好!

我正在使用具有 TAS2780插件的 PurePath 控制台来评估 TAS2780EVM。 我已成功通过扬声器播放音频、现在想要测试 V & I Sense。 在 Device Control 的 杂项框下、我已选中复选框以启用 V-sense 和 I-sense。 我还更改了高级模式、并且在 TDM 框的"发送器时隙"选项卡下、我已将 V-sense 启用到时隙2、将 I-sense 启用到时隙0。  

是否有办法随后使用 PurePath 控制台读取 V-sense 和 I-sense?

谢谢。

凯斯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:

    目前无法将 IV Sense 直接记录到 PPC3中。 我建议您使用 Audacity 等 DAW 来记录 EVM 中的 IV 检测数据。

    1) 1)下载和加载 audacity https://www.audacityteam.org/

    2) 2)在 Audacity 中将 TAS2780EVM 设置为录制和播放器件

    3) 3) Audacity 中的 L/R 通道对应于 TAS2780中的时隙0和时隙4

    4)加载要在 Audacity 中播放的音频文件

    5)按 Shift+R 开始同时播放音频文件和录制 IV 感应

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的回复和建议。 我已按照您的说明操作并获得了 L/R 通道的数据、但我不了解如何解读数据。  

    你有什么建议吗?

    谢谢。

    凯斯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:  

    电流检测的满量程值为5A、满量程电压检测为16Vpk。 即、Audacity 中的"1"振幅分别对应于5A 或16V。  

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    非常感谢您的帮助。 然后、我是否会将下面的 Audacity 文件解释为0.05 x 5A = 250mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:  

    是的、这对"顶部"波形是正确的。 250mA 峰值。 但是、我经常忘记哪个通道是 I 和哪个是 V。快速的方法是检查是断开扬声器、电流感应将记录的值接近0、

    此致、
    亚瑟