This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:功率耗散

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1339987/lm4950-power-dissipation

器件型号:LM4950

各位专家、您好!

我有一些问题如下。 你能回答一下吗?
1.关于公式4、单声道 BTL 配置的最大功率耗散。 SE 配置怎么样?
2.关于公式5,似乎是单声道 BTL 配置的 TA 最大值。 SE 配置怎么样?
3、关于公式6、单声道 BTL 配置的最大值似乎是 TJ。 SE 配置怎么样?
4.关于配置器64,似乎功率耗散与 SE 配置的 TA。 在 SE 配置下、客户应使用小于2W 的功率耗散? 还需要一个散热器、对吗?
5.关于封装、NEC 封装是 EOL、正确吗?
6.关于 SE 配置下的最大功率、LM4950可在 VDD = 13.8V 时实现超过3W、对吗? 我提到了图24。

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳

    1. EQ 4显示最大功率耗散的条件、与 SE 或 BTL 连接无关。
    2.   是否可以将 PDMAX-MONOBTL 因子替换为 PDMAX-SE、即分别用公式3和2来代替?
    3. 与上面的问题2相似。
    4. 是的、尽管散热器可能是 PCB 的覆铜区。 客户是否关心铜面积?
    5. 仅提供 KTW 封装。
    6. 正确、10%THDN 时为3W。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师