This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1796:数字衰减问题

Guru**** 2825555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1339736/pcm1796-digital-attenuation-question

器件型号:PCM1796

您好!

在 PCM1796 (和许多其他 TI 音频 DAC)上、我可以设置以 dB 为单位的数字衰减值。

关于如何在芯片上实现衰减、我有两个问题。

1.如果我 选择输入音频数据格式(寄存器18) = 16位立体声、是否会将衰减作为16位输入信号的一个因素施加、从而将其压缩成更少的位? 或者  、在施加衰减之前、是否将每个16位输入样本复制为24位或32位格式?

2、衰减时、DAC 是否执行任何特殊的 DSP 操作来优化衰减的输出信号、使其超过数字值的简单缩放范围?

谢谢。

约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

     如您所知、对于该器件、衰减器可设置为0dB 至–120dB、步长为0.5dB、使用给定的等式

    衰减水平(dB)= 0.5 dB•(ATX[7:0]DEC–255)、其中 ATX[7:0]DEC = 0到255。  衰减 与位长度无关、如果您询问有关衰减实现机制的  信息、我不能提供这些信息。

    据我所知 、它会 导致输出值发生衰减 、我并不知道有任何特殊的 DSP 运行情况。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我想我的担忧被误解了。 我希望 确保-30dB 的数字衰减系数不会将我的16位满量程信号压缩为仅跨越16位的~12。 理想情况下、在应用衰减之前、将16位信号复制到32位输出寄存器中。 此信息应可供设计人员使用、因为它会对输出信号的质量产生重大影响。

    谢谢。

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    很遗憾、此成熟器件未提供此信息。 因此我无法  以某种方式对此进行评论。 但我的猜测 是  它不会将16位压缩为12位。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢你的帮助。

    该产品线中是否有其他任何人可以肯定地回答这一问题?

    谢谢。

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我支持 此设备,但很遗憾此 信息不可用, 因为此设备是  21年前设计的。 我还查看了器件 E2E 过去的历史记录、没有看到任何 有关 此特定问题的信息或担心。 抱歉、我们无法提供有关该器件的更多信息、但  该器件将满足数据表中给出的规格。  

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解。

    此致、

    Arash.