请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6421-Q1 我有一个不寻常的应用可能非常适合您的 D 类单片放大器之一。 我的电源是从 18到25V 的电池。 我的负载是一个压电堆叠、在目标频率下约为1欧姆、约为1kHz。 我希望为此器件提供高达10W 的功率。 最重要的是、我希望系统在155摄氏度下工作。 我知道温度超过了您可能拥有的任何芯片的额定值。 我准备测试器件以了解它们的工作原理。 但是、我知道大多数器件都具有热关断功能、通常情况下通常是150摄氏度。 所以、这些部件已经出厂了。 我有3个问题...
- 您是否有任何没有热关断或者可以绕过或禁用的器件? TAS6421说它在175摄氏度关闭、如果这是 您的最高温度、我会了解一下。
- 如果您的器件是多通道器件、能否并联通道以驱动负载? 除此之外、我是否可以将负载连接至半桥并并并联所有输出、例如并联2通道器件的所有4个输出?
- 我的1欧姆负载是否会触发短路关断?
标记