This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:EVM 未工作

Guru**** 2533020 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335359/tas5805mevm-evm-is-not-working

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805、TAS5805M

可以成功连接 EVM 板、但在音频播放器中添加音频失败。 此外、在 PC 上播放音频时、TAS5805 EVM 板没有信号输出。

与 EVM 电路板(IIC)的连接成功;但是、计算机上的媒体播放器冻结。

如何解决该问题? EVM 板是否存在故障? 谢谢你。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

      我建议进行以下检查:

     1.检查 TAS5805是否成功进入播放模式。 可以检查寄存器0x68、或在 OUT 引脚方向进行测试以查找 PWM 波形。

     2.可以直接使用 Windows 媒体播放器,无需使用 PPC3播放器。 并在计算机中检查扬声器选择、以选择 USB。

     3. EVM 上的开关应选择"XMOS"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.检查输出引脚上是否没有 PWM 波形

    PC 成功连接至 EVM 板(IIC 连接成功)后、Windows 媒体播放器也无法播放。

    EVM XMOS 上的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    在您 PC 的 Windows 声音设置中、您是否在"输出和输入设置"中将 TI USB 音频2.0作为选项看到? Audacity 是一款免费软件,可以播放任何音频文件,允许您选择音频播放的输出和输入。


    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、则仍然无法解决该问题、这可能表明演示板中存在故障。 我们如何修复 EVM 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    、这可能表示演示板中存在故障。 我们如何修复 EVM 板?

    请检查在提供 PVDD 电源后、该电路板是否能够成功连接到您的 PC。 如果可以连接、通常情况下、电路板没有大问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法如图所示连接 T。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能给我一个明确的答案吗? 我尝试了所有可能的操作。 我认为 EVM 板已损坏。 我能否将其发送回您进行故障排除? 我们已经直接沟通了两周、但是您没有帮我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     器件 A 是上部 TAS5805M、您可以检查其上的 DVDD 跳线是否正确、或者地址电阻器在电路板上是否没有问题。 下面的链接是 EVM 用户指南、供您进行一些调试。

     以及它是否应用了 TI 的新电路板? 还有一些可能是 TAS5805M 器件存在一些问题、如果您具有 IC、则可以考虑更改该问题。

    www.ti.com/.../slou510.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还是一名技术工程师、我已经检查了所有可能的问题。 确认主芯片损坏。 我希望我可以把它发送回您进行维修。 请不要总是给我不确定的理由。 这是浪费我们的时间。 现在、我希望确认将其发送回您进行维修、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问的是、您尚未收到我的 EVM 板、只是进行猜测。 这是一个非常不负责任的回应。 你可以写一两个句子,但我要等一整天你的电子邮件. 我如何向您的高级管理人员投诉? 我已经有两个星期了,我还没有得到一个明确的答案。 这根本没有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经明确地自行检查了这些简单的电压参数、并排除了任何明显的问题。 只有在尝试了这些基本步骤之后、我们才决定与您联系。 现在的问题是我们无法自行解决、因此我们正在寻求您的帮助。 您是否很难提供明确的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的技术能力不足、您能否安排一位经验更丰富、能力更强的工程师来回应我? 我们不会再浪费任何时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     由于您对该问题非常有信心、因此请继续更改电路板上的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也是经验丰富的工程师。 我们确信问题不是 TAS5805所带来的、如果是这样、我们早就应该更换过它。 我们已经确认了主芯片 XEF216-512-TQ128-C20的损坏、这与程序控制相关。 但是、我们没有该 IC (XEF216-512-TQ128-C20)。 因此、我们一直希望您能够帮助我们进行维修。 我们还在您的官方网站上搜索了所有可能的解决方案和材料(PPC3快速参考、slaa701a、slaa836、slaa880、slaa894、 slla437、sloa263a、slou408 [PPC3用户手册]、slou510)、但均未成功。 我们希望您可以确认电路板是否损坏。 需要回答"是"或"否"。 只有在您确认问题后、我们才能继续将 EVM 板发送给您进行维修。 我们还确认我们无法自行执行维修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     恐怕  XEF216-512-TQ128-C20不是 TI 的器件。 此外、当此器件损坏时、无法与 PPC3软件连接、根本没有"Connect"按钮。 而不仅仅是说"无法访问设备 A"。 另外、不会有来自 XMOS 侧的 I2S 时钟生成、不确定是否测试过时钟。

     该器件仅用于将 USB 传输到 I2C 控制中、还生成 I2S 时钟。 如果您仍然确定该器件是问题所在、那么在电路板上、仍然有 SPDIF 可以生成 I2S、您只需通过某种方法来发送 I2C。 通常可以考虑使用另一个 EVM 来跳接 SCL 和 SDA 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已确认 IC (XEF216-512-TQ128-C20)有故障、这表明 IC 不能正常工作、包括 IIS 信号。 我再次向您确认、SLOU510文档的所有图纸都经过了测试。

    1:电路中的每个支路电压对应于 EVM 板。 这可以确认电源状态良好。

    2:已测试并确认 U18每个引脚(TCA6408ARGTR)的功能以及输出波形。 如下图所示。

    3.测试 U15各引脚的功能(CDCE913PWR)、确认输出波形(BCLK-XMOS;MCLK-XMOS)。 如下图所示。

    4.测试U12 (XEF216-512-TQ128-C20)、输出波形(LRCLK-XMOS;BCLK-XMOS),也是确认是没有波形。所以我们判断它损坏了,现在我们没有能力去维修这部分。如下图

    我们也是经验丰富的电子工程师、我们尽最大努力调查可供考虑的问题。 我们现在需要确认、以确认此 EVM 板已损坏。 因此、我们可以前往您的维修部门、请他们帮助我们进行维修。 我们已经和您沟通了3个星期了。 我们公司无法承受这一时间损失。 我希望您能够确认、这个 EVM 板是根据您的工作和技术责任被打破的。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     如果您无法在低于的位置测试 I2S 时钟、则 XMOS 器件很可能存在一些问题。