This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:DREG 电压范围

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1341442/tas2781-dreg-voltage-range

器件型号:TAS2781

大家好、

客户在其应用中测试 TAS2781。

他们发现 DREG 引脚电压测量方法如下所示、

测量(V)

最小值

典型值

最大值

1.589

1.601

1.61

与我们的参数表进行比较、它们的测量结果超出了最大值、您能帮我们确认一下为什么会发生这种情况吗?  

该电压的正常值是多少?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、  

    我正在与设计团队核实这一点。 数据表中可能存在错误、

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    客户反馈上述值是在音乐开启时测量的;

    当没有音乐时、该值为平均1.305V、峰值1.332V、最小值1.283V;

    请帮助检查客户是否正常。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    已向设计团队确认。 此器件行为是正常的。 我们将在数据表中更新该错误。

    "播放音频时的典型 DREG 为1.6V。 这是预料之中的。

    当器件处于软件关断模式且没有发生 I2C 事务时、DREG LDO 将处于大约~1.2V 的低功耗模式。

    客户在查看此电压时是否遇到问题?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    客户正在进行验证、他们正在测试、然后检查规格以验证其结果是否正常。

    因此需要一个规格作为标准。 客户看到的无音乐状态下的平均电压是1.3V、如果可以、您能帮助评论一下吗?

    您能帮助列出不同工作统计下的规格范围吗?

    此致、

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    1.3V 是可以的。 在生产过程中对 DREG LDO 进行测试和修整。 客户不需要手动检查  

    此致、

    亚瑟