This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:TAS5825M 特性配置的测量扬声器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, PUREPATH-CMBEVM, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1340558/purepathconsole-measuring-speaker-for-tas5825m-characterization-config

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS5825M、 PurePath-CMBEVM、 TAS5825P

您好:)

-

在为 TAS5825M 配置"扬声器特性"设置时、能否使用 DAS-V3等器件来代替 PurePath-CMBEVM?

如果不是、有没有办法 可以获取  PurePath-CMBEVM 样片?

-

在以下情况下应如何测量扬声器参数:

2个超低音扬声器驱动器和2个被动辐射器 位于同一个外壳 内(均共享相同的内部音量)。

TAS5825M 立体声处理、PBTL/单声道输出(右声道/低于1)(SDOUT 至 TAS5825P)。

TAS5825P 立体声处理、PBTL/单声道输出(左声道/低于2)(TAS5825M 的 SDOUT)。

-

另外、在测量扬声器参数时、扬声器是自然通风的还是位于最终外壳中?

-

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 FX

    您想使用智能放大器吗?

    如果不使用、则无需校准扬声器。

    tas5825m 具有智能放大器功能、但 tas5825p 没有该功能。

    如果使用智能放大器、似乎您无法平衡 L 和 R 通道。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse:)

    -

    感谢您的答复。

    是的、我想使用智能放大器功能。

    是的、 我知道 TAS5825P 不具有智能放大器功能。  我将仅将 TAS5825M 用于智能放大器功能。

    -

    为了测量智能放大器特性参数、扬声器驱动器是自然通风(无扬声器外壳)还是在测量时位于扬声器外壳中?

    -

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FXtreme

    带外壳的更适合测量参数。

    采用测量方法、不需要用我们的电路板进行测量、使用 klippel 也可以、有时我们也会使用 klippel。

    ATS 也应该可以、但我们尚未验证其是否正确。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse:)

    感谢您的答复。

    采用外壳时更适合测量参数

    如果我理解正确、可以使用这两种方法(带外壳和不带外壳)进行测量、但使用外壳可以获得最佳结果?

    -

    此外、当在同一个外壳中有2个扬声器驱动器共享相同的外壳内部音量时、应该如何测量?

    我应该仅测量1个扬声器驱动器、还是应该在测量时并联/串联连接?  而且、使用无源散热器而非密封器的外壳时、这种方法是否相同?

    -

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,FXtreme

    1.

    您的理解是正确的。

    如果使用未带外壳的参数、则可能需要手动调整该参数、以确保偏移不超过 Xmax。

    我们仍然建议使用通过外壳测试的参数。

    2.

    如您所知、TS 参数是小信号参数、如果背部音量保持足够、执行器和扬声器的相互影响通常不会在小振动下发生。

    2斑点情况或具有被动散热器都可以使用通过外壳测试的参数、但外壳需要考虑移除另一个扬声器的音量。  虽然参数随实际情况变化不大、但我们可以根据最终实际偏移进行参数调整。

    塔克

    杰西