This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:Micbias OCP 行为

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1340606/tlv320adc5120-micbias-ocp-behavior

器件型号:TLV320ADC5120

大家好、

您能帮助检查 TLV320ADC5120 Micbias 的 OCP 行为吗? 发生 OCP 时会发生什么情况?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压应折返以保持6mA。 如果例如 MicBias 为2.75V 并且负载增加到6mA 以上、则电压停止降低到某个水平、使得电流保持在6mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我还要再次与设计团队核实、以便我请求您等待我的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我询问了我们的设计团队。 如果负载电流超过6.1ma、那么 MicBias 将关闭、您可以读取上面的寄存器来确认 MicBias 是否关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sanjay 的帮助。 这一点现在已经很清楚了。