https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1341819/tac5311-q1-vbat_in-and-micbias
器件型号:TAC5311-Q1您好、支持团队
我们看到数据表6.3.7.1.6对器件有一些
6.3.7.1.6输入引脚短接至 VBAT_IN
当 VBAT_IN 引脚上测得的电压与导通电阻之间存在差异时、就会发生 VBAT_IN 短路故障、
输入引脚 ABS (VBAT_IN–INxx)小于阈值或 VBAT_IN 和 INxx 引脚的测量电压
高于11.7V。 可以通过配置 DIAG_SHT_VBAT_IN、P1_R71_D[3:0]来设置该阈值。
当 VBAT_IN 低于 MICBIAS 时、可能会根据 INxx 的信号电平存在错误的故障检测
引脚。 为了最大程度地减少错误检测、还为此条件设置了一个单独的去抖计数、该计数通过配置
VSHORT_DBNCE、P1_R74_D1。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
如果 VBAT_IN 电压设置为8V 且 MICBIAS 也为8V、则编解码器可能会轻松发生故障?
有任何副作用
如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯