This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:电源电流消耗

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1339013/tad5242-supply-current-consumption

部件号:TAD5242

TAD5242产品说明书中的 IAVDD 电流消耗给出:待定。

是否提供近似值?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、  

    就像 e2e 帖子中所提到的 Sakshi 一样。 这些信息将在2024年第3季度提供。  

    至于 IAVDD 的近似值、允许直至一周结束时、获得这方面的响应。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、  

    预计下周更新。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、  

    根据 TI 实验室测量结果、AVDD 在输入电平、频率和负载方面的近似空闲通道电流消耗是具有-5mA 空间的25mA。

    以下是此测量的测试条件:

    • 目标模式、FS=48kHz、线性输出、FD、启用2个通道、 AVDD=,BCLK-FS 比值=64

    数据表中并未提及该信息、因此不应将其视为 TAD5242的技术规格。

    此致、

    Ore.