This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:初始化脚本问题

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1343265/tas2505-q1-initialization-script-issue

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、

我正在向客户发布一个问题、并将客户添加到"密件抄送"列表、以便他们可以提出后续问题。

我的客户正在使用 MCU 直接与 TAS2505进行通信、但其中不包括 MCLK、您能为我们提供示例初始代码吗?

MCU 没有专用的 I2S 接口,如何用 I2C(或其他接口)生成 I2S 信号?

此致

范宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fanbin:

    正确配置器件时钟设置需要 BCLK 和 WCLK。 如果不使用 MCLK、则 BCLK 可用作时钟输入。
    关于缺少 I2C 接口、您可以参阅此文章、了解如何将 SPI 与额外的外部硬件一起使用来仿真 I2S、或在互联网上搜索类似的实现方式: https://www.ti.com/lit/an/slaa449a/slaa449a.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师