This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:电流测量

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5825P, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1342081/drv5825p-current-measurement

器件型号:DRV5825P
主题中讨论的其他器件: TAS2781

大家好、

将在控制环路中使用该组件、以确保它不会在电流过大时驱动压电泵   

因此、问题是: DRV5825P 的输出端是否具有 I/V 检测功能、例如 TAS2781?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Wouter

    DRV5825p 不具备该功能。

    它嵌入了智能压电算法、是一种开环算法。

    您只能尝试在参数中保持足够的裕度来防止发生过流。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的反馈。

    与用于医疗应用的设备一样、该设备必须符合 FS 要求。

    因此、该器件将处于几个器件的控制环路中。 这种 开环算法在这里有用吗?

    您能否详细说明压电算法和 开环算法?

    谢谢!

    此致、

    沃特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Wouter

    数据表中对智能压电算法进行了如下描述:

    开环意味着它将模型存储在 DSP 中、但无法将电流从输出反馈到 DSP。

    您能告诉我什么是 FS 要求吗?

    几个器件的控制环路

    ->您能解释更多关于这一点,他们如何执行控制?

    塔克

    杰西