This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:TPA3113D2输出设计注意事项

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336021/tpa3113d2-tpa3113d2-output-design-consideration

器件型号:TPA3113D2

您好、TI 支持团队、

TPA3113D2输出受到全面的保护、不会对 VCC 短路、
根据规格,VCC 的最大值为26V(recommended)/30V (absolute),,
当输出端异常接至35V 或更高电压时、可能会出现问题、TPA3113D2可能会损坏。
TPA3113D2的输出是 BTL 结构、因此无需使用输出耦合电容器。

能否在 LC 滤波器和音频插孔之间添加额外的电容器来防止输出电压异常?
如果这一想法可行、此设计更改是否会影响 TPA3113D2的输出特性?
请帮助检查它。

谢谢。
安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    当输出对电源短路时、您是否为 TPA3113加电?

    过流保护在 Play 模式下执行。  

    还请检查电源短路时的输出跟踪电流。

    我认为添加额外的电容器不会中止巨大的电流。 您可以添加二极管来减小流经 TPA3113 FET 的电流。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    执行输出短路测试时、音频放大器通电(对35V 短路或对地短路)。
    为了保持原始音频输出功能、
    如何选择二极管的特性?

    谢谢。
    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    反向电流路径为35V 电源-> FET -> PVDD 降压电容。

    PVDD 降压电容值如何? 您还可以减小降压电容器以降低反向电流。

    对于外部二极管、可以参考一个器件微动器: D1FH3-5053。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    将输出连接到35V 时、低侧是否可能损坏?

    尊重,
    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

      如果器件在播放期间、很可能会损坏低侧。 但如果在 Hi-Z 期间发生、仍然可以承受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、  

    是否有办法解决这个问题?
    规范中的文本是否也有此限制?

    尊重,
    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

     数据表具有绝对最大额定值、不在该表限制范围内、无法保证。