This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:用于录制的音量控制...

Guru**** 2930450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1342482/tlv320aic3254-volume-control-for-recording

器件型号:TLV320AIC3254

大家好、

我的客户想要使用数字麦克风。 在一个新项目中(数据输入为 SCLK/MFP3、时钟输出为 MISO/MFP4)

现在录制效果很好!

但是,他们不能(或不知道如何)控制录音音量。

以下是他们猜测的可能寄存器相关。

P0_R83 / P0_R84: ADC 通道音量控制寄存器
P0_R65 / P0_R66:DAC 通道数字音量控制寄存器

请帮助提供有关录音音量控制设置的评论。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用  P0_R83 / P0_R84: ADC 通道音量控制寄存器。

    请尝试该方法、如果它无法正常工作、请告诉我。

    此致。