This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242EVM-K:TAC5242EVM-K 演示版本驱动器

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1340474/tac5242evm-k-tac5242evm-k-demonstration-version-driver

器件型号:TAC5242EVM-K
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE

我发现在连接到计算机时无法识别演示、并且显示效果与图2中的相同。 对 HIFI 产品使用 xMOS 时、我们需要安装驱动程序。 希望您能为这些解决方案提供驱动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到您有问题。 是否正在尝试连接到 PurePathConsole?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您直接连接到计算机、图1中显示的情况可能会问是否有 XMOS 驱动程序(例如我们以前在 xmos 解决方案中使用的 Thesycon 驱动程序)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您不必安装任何外部驱动程序即可连接到软件。 安装软件时应附带任何依赖项、因此我建议卸载并重新安装 PPC3。 请在此处查找安装: https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE 

    此致、
    悉尼诺斯卡特