This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:有关运算放大器共模输入电压范围的问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4558, LM358LV, LM321LV, LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1342292/rc4558-questions-about-the-common-mode-input-voltage-range-of-operational-amplifiers

部件号:RC4558
主题中讨论的其他器件: LM358LVLM321LVLM321

你好。团队。

我目前正在使用 RC4558构建一个差动放大电路、并对电流值进行采样。 请告诉我该电路是否正常工作。 共模电压输入范围是否满足要求? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、盛阳:

    除了 VCM 问题之外、电源电压过低。 建议的最低电压为10V

    如果精度不是很重要、则可以使用 LM321LV 或 LM358LV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 Ron

    感谢您的答复。 电流精度要求不是很高、如果我使用 LM321、根据下图中的参数、它是否可以满足我的电路需求? 该电路是具有高侧电流采样的5V 单电源。 或者是否有合适的运算放大器模型值得推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheng、

    Vcm 为5V * 100k/(33k + 100k)= 3.76V

    LM321LV 最大 Vcm 为5V - 1V = 4V;这不是硬性限制、如果 Vcm 稍高、运算放大器仍然可以工作。

    3.76V < 4V 最大值   

    如果您需要更大一点 VCM 裕度、请上调 R1、R2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。