This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:音频播放速度快、与原始声音不匹配。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1340376/tas2560-audio-playback-is-fast-it-does-not-match-the-original-sound

器件型号:TAS2560
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

您好!

我们使用的是 CC1352P7和 tas2560、我们可以获得没有任何噪音的音频、但现在的音频太快了。
我使用符号8位、PCM、8000采样率。 我将随附包含寄存器转储的文本文件。 我们在 Pure Path 控制台上生成的该寄存器配置。
e2e.ti.com/.../Tas2506_5F00_Reg.txt

音频文件包括:

e2e.ti.com/.../Audacity_5F00_signed.rar


我已经用时钟和数据来做一些尝试、还生成了具有不同采样率的文件、并尝试更改数据长度、但似乎什么都不起作用。 这是我获得的输出。
e2e.ti.com/.../18-Mar_2C00_-test.aac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    8ksps 不常用于也未经过测试。
    我将进行测试、如果可能的话、在下周星期二或更早的时间前让您了解所有结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    无法找到适用于此器件的评估模块、我已经申请了一个、并会尽快让您知道并继续测试。
    我会不断检查并告知您、以防我可以更快地进行测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万,你好
    这是一个余数。 您是否发现有关此问题的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    截至03/31/24仍在等待 EVM、我将在我在办公室时告诉您 EVM 是否已准备好进行测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师