This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:高温 PBTL 条件下的 THD + N

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1328702/tas6584-q1-thd-n-at-high-temp-pbtl

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

我 在80°C 下测量了 PBTL+N、结果为0.07%、而在25°C 条件下、THD 配置的结果为0.01%。  

这是预期特性吗? 如果可用、您能否在80°C 分享 THD + N 测量数据?

您能建议如何在80摄氏度时改进此参数吗?

*TAS6584也用于我的板 BTL 配置,它显示良好(0.02%) THD + N 数据即使在80摄氏度。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

     我设法在105°C 下找出了一些数据。 您是否是说6kHz 频率峰值将达到约0.07%? 这似乎是正常行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow-San、

    您能告诉我这个图表的测试条件吗? 是否在 PVDD=?V 的情况下在 PBTL 配置中进行此操作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

     PVDD 为14.4V、更高的电压会变得更糟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow-San、

    您能否给我 PVDD=42V、PBTL、Ta=80c 曲线图?

    THD + N 与功率和频率的关系?   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

      与频率的关系如下、我需要找出与功率的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

     与功率的关系就像这样、触发 OT 故障、使得最终的波形很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow-San、

    您能否建议此 THD 与频率间关系图的负载阻抗和输出电平?  

    请查看不同温度下 THD 之间的差异。  

    您能否告知造成此差异的任何可能原因?  

    e2e.ti.com/.../PBTL_0030_THD_2C6E9A5BD46B038F_.xlsx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

    以下两张图片之间的条件差异是什么? 只是25°C 和80°C 时的温差吗? 它看起来比我们的结果要大得多。 并且低频 THD 也大幅增加、这表明噪声变得更大了?  

    该测试是否直接使用来自 AP 的外部 I2S? 是否存在 I2S 信号不干净的可能性?