This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:音频带通滤波器

Guru**** 2453850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2012D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1343619/tlv320aic3106-band-pass-filter-for-audio

器件型号:TPA2012D2

您好、TI!
我使用的是  TLV320AIC3106IRGZT 和 TPA2012D2RTJR、但噪声非常高、

您是否可以建议在 TLV320AIC3106IRGZTTLV320AIC3106IRGZT 和 TPA2012D2RTJR 之间植入音频滤波器(使用 LC 或 RC)。

此致
A·阿比内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    您能否澄清一下是在 AIC3106的输出端还是仅在 TPA2012D2的输出端观察到噪声? 这有助于获得适当的支持。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声在 AIC3106的输出端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    谢谢、我会将此任务重新分配给 AIC 器件支持。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    您是否已检查是否仅在 RC 滤波器之后才存在噪声? 您可以向100Ω 和47nF 查询。
    请分享有关 AIC3106实施的更多详细信息、以便团队能够更好地了解噪声的类型及其可能的原因。

    • AIC3106输出端的噪声捕获。 噪声是否始终存在或仅在播放期间存在?
    • 共用用于 AIC3106的所有时钟频率。
    • 共享寄存器配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师