This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:音频放大器原理图审阅

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1344095/tpa6211a1-audio-amplifier-schematic-review

器件型号:TPA6211A1

我需要有关验证随附原理图的帮助。  
当我直接连接至 EC200时、将放大器用作扬声器遇到了一些问题。 它的确有效。 但当连接到放大器的输出端时、没有响应。  

希望图像清晰。 如果没有、让我知道我将共享一个链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    您是否检查了 TPA6211A1周围的电压、比如 VDD 和 BYPASS?
    您也可以尝试移除器件运行不需要的元件、如输出端的电容器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师