This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:软件开发问题

Guru**** 2454500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1342729/tlv320aic3204evm-k-software-development-problem

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K

您好!

1.客户在开发过程中的声音没有出来,不知道问题在哪里,所以想要一个通道1输入到耳机输出驱动程序例程,想比较一下是否有问题。

2. 客户现在正在使用评估板配置软件(CS 接口配置),并且想知道软件中配置的参数是否可以导出到代码中? 此功能是否可用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 GUI (CS)中、有几个用于播放(DAC)或录制(ADC)的配置示例如下所示。

    他们可以查看"Script"选项卡下的、以了解脚本的详细信息并直接将其加载到 EVM 中。

    该脚本还包含可复制的寄存器设置、如果希望拥有自己的设置、则可以使用命令界面记录寄存器、然后将其保存到文件中。

    希望这对您有所帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下例程代码是否可用?

    1.客户在开发过程中的声音没有出来,不知道问题在哪里,所以想要一个通道1输入到耳机输出驱动程序例程,想比较一下是否有问题。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您指的是模拟旁路。

    如下图所示、有2种不同的路径可以尝试。

    1. 这在播放脚本中称为直接模拟旁路。
    2. 第二条路径是 PGA 模拟旁路。

    此致。