This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:相关问题

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1334896/tlv320aic3104evm-k-related-issues

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K

大家好、

我们客户的问题之一、 您能提供一些故障排除建议吗?

1. 我们使用3104EVM-K+AC-MODEVM、连接 USB、通电、MCLK 总是高电平、请问有什么问题、如何调整 MCLK 来有信号

2. 另一个问题是、当 PC 软件 AIC310X EVM GUI 打开时、寄存器表中的第0页没有寄存器3、而该寄存器显示在第1页中。 不能通过命令行界面修改此寄存器。 可以通过修改 register3的 register map.csv 中的寄存器名称来解决此问题、但点击 refresh 按钮后、数据会上移。

测量附件图像右下角的 MCLK 测试点  

在下面的两张图片中、第一张是初始值、第二张是点击刷新后的值、您会看到向上漂移。

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就 AC-MODEVM 主机而言、没有可用的 MCLK。 GUI 预设全部选择 MCLK 至 PLL/时钟分频器、 预设脚本选择 BCLK 作为 PLL /时钟分频器的输入时钟。 如果您要使用 MCLK、则需要使用外部 ASI。

    对于第0页中的寄存器3、您可以通过命令行界面对其进行设置、但要进行读取、您将读取它之前的一个寄存器。

    例如:我将写入第0页上的寄存器3、但从寄存器2读取1个字节。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:

    感谢您的帮助。

    寄存器读写地址差为1的问题应该是所有寄存器都有这个问题、我想知道这是 GUI 工具问题还是芯片操作读写要求。 这会导致 GUI 工具中的寄存器表刷新后读出的值向上未对齐。

    谢谢。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    这仅适用于读取事务、其中使用了停止+启动而不是重复启动、如数据表所示。 因此、如果客户使用重复启动命令读取寄存器、则不存在偏移问题。 如果他们像 AC-MODEVM 主机一样使用 STOP 和 START、则需要先读取一个寄存器、然后才能读取。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  pdjuandi:

    还有两个问题需要回答:  

    1. 如果在没有 MCLK 的情况下有 AC-MODEVM 的问题,我可以修改基板代码支持来实现这一功能吗?

    AC-MODEVM 板具有用于 USB 模式的跳线。 此跳线的功能是什么

    此致、

    罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    1. 他们究竟想用 AC-MODEVM 的 MCLK 做些什么? 如果他们想要将 MCLK 用于器件、则可以在 AC-MODEVM 上设置 S0以使用外部 ASI、并且可以从该处提供 MCLK。
    2. 这是为了支持使用板上的 USB 控制器来配置器件、将 GUI 与 EVM 一起使用时、必须不组装该器件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  pdjuandi:

    如果没有 MCLK、我们是否可以将 BCLK 用作输入、将 WCLK 用作输出? 寄存器8可以分别设置 BCLK 和 WCLK 的主模式和从模式、但已尝试使用 BCLK 作为输入、但 WCLK 没有输出。

    此致、

    艾米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍可以通过使用 EVM 上的外部源来为器件提供 MCLK、只是 AC-MODEVM 不是设计为发出 MCLK。

    希望这一点很清楚。  

    此致。