This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820-Q1:对于 PCM1820 ADC 输出、负电压范围的代码范围(2's 补码)是否包括负值?

Guru**** 2502295 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1820, ADS7057, THS4561, PCM1820-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1343800/pcm1820-q1-for-the-pcm1820-adc-output-the-code-range-2-s-compliment-for-the-negative-voltage-range-does-it-include-the-negative-values

器件型号:PCM1820-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1820ADS7057THS4561

TI 支持、

对于 PCM1820 ADC 输出、负电压范围的代码范围(二进制补码)是否包括负值?

应用手册(SBAA246A–2018年1月–2019年3月修订)第1页。 PCM1820 (表中的数据输出)代码输出是否与 ADS7057 ADC 的操作相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:  

    PCM1820是一种音频 ADC、因此输出格式采用 I2S 和 TDM 等音频串行格式。 从根本上说、 这些 ADC 与架构(SAR 与 Δ-Σ)不同、终端系统内的功能也不同(精度与音频采样率)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 支持、

    感谢您的快速响应。 关于输出...我明白。 THS4561 FDA 是否是 PCM1820 ADC 的可行/合适的前端接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    只要输入信号范围在我们的指定限制范围内、即2Vrms 且不超过最大额定值、包括 THS4561在内的大多数差分运算放大器都可以用作 ADC 的前端。

    您能帮助我了解您的信号流吗? 在您的用例中是 模拟麦克风>THS4561>PCM1820-Q1>?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon,听起来你对回答这个问题的信心不是很高。 为了提供帮助、请参阅应用手册(SBAA246A–2018年1月–2019年3月修订)第1页中的。 我正在使用单端信号进入 THS4561。

    我有一个非反相跟随器(与示例应用手册 SBAA246A 相同)。 Vocm 设置为1.65V、电压摆幅为2.9V、THS4561设置为1V/V (增益为1)。 我想再次检查一下 PCM1820中的数据代码。 使用 I2S 格式时、似乎表明数据是二进制补码(TI 应用手册、SLAA469–2010年9月)、在之前的支持链接中提及。 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/448767/3254-serial-data-format-signed-unsigned

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是2个不同的 ADC、PCM1820是音频 ADC、ADS7057是通用 ADC、两者都采用二进制补码。

    对于该 PCM1820输入、2.9Vpp (~1Vrms)的电平应该适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daveon、是的...我知道它们是两个不同的 ADC。 感谢您的反馈。 非常感谢。