This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192EVM-PDK:IEC61937检测。

Guru**** 2453740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1344039/dix4192evm-pdk-iec61937-detect

器件型号:DIX4192EVM-PDK

如果 EVM 满足以下所有或部分条件、我会很感激您的推荐。

*我正在寻找一个可能的 EVM、因为我想检查是否播放了由于许可证限制而不应使用光纤输入的文件。

 

1.是否可以输入以下文件到 USB 输入并通过具有相同扩展名的光纤输出插孔、而不进行 PCM 格式解码?

   此外、是否有任何方法可以检查输出到光学输出的文件扩展名?

    Ogg、mp3、aac、wav、mp4、 m4A、aiff、flac、m4a、

当我输入这些文件(ogg、mp3、aac、wav、mp4、 m4A、aiff、wma、flac、m4a)带入光学 IN?

可以输入这些文件(ogg、mp3、aac、wav、mp4、 m4A、aiff、wma、flac、m4a)到光学器件输入、并使用相同的扩展名通过光学器件输出、无需解码      PCM?

   此外、是否有任何方法可以检查输出到光学输出的文件扩展名?

此致、

S.C.帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DIX4192EVM 是一款 在  输入和输出方面用途非常广泛的 EVM、 您通常可以将输入从其中一个输入端口路由到 EVM 上的可用输出。

     对于可接受的音频  格式、如果音频文件以某个可接受的格式发送 到芯片/EVM、 那就没问题了。 此 音频接口接收器/发送器处理的可接受格式 列为 LJ、RJ 和 I2S。(因此 MP3或 WAVE 或..file 应转换为其中一种格式并发送到 CHIPE/EVM)。

    旁路多路复用器用于将线路接收器输出路由到 DIT 线路驱动器或 CMOS 缓冲输出、 从而绕过所有其他内部
    消耗。  可能这是你正在寻找的东西。 您可以在数据表中阅读有关旁路多路复用器以及如何设置相应寄存器的更多信息。

    我不知道您可以通过任何方式  使用 此 IC 或类似 IC 读取文件扩展名。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢详细的解释。
    查看随附的文件、这是否意味着只有具有指定扩展名的文件才能读取寄存器(例如 AC-3、dts、aac、...) 当输入到光学系统时?
    USB 输入是否无法实现上述功能?
    以及如何读取寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hello、根据上表、此寄存器似乎 仅用于光学存储、并且只能在该寄存器中读取上述文件。 请注意、其他值(10-1F) 表示为保留。

    读取寄存器值的一般方法是  

    r  DeviceID  reg_number   要读取的字节数

    例如、如果器件 ID 是 E0、并且要读取寄存器1A、则需要  

    R E0 1A 01  (它只读寄存器1A),如果使用02,它将读取2个连续寄存器,1A 和1B

    通常,我使用 I2C 主机,随 PurePathControl (PPC3)来编程, 写入或读取寄存器. 您可以从 TI 网站免费下载。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。