This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:LC 滤波器确认

Guru**** 2768585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1341441/tpa3116d2-lc-filter-confirmation

器件型号:TPA3116D2

您好!

我正在研发 TPA3116放大器。  配置:增益=26dB,PVcc=24V,RL=2 Ω,在 PBTL 模式中。

-我能够有+90W 但 THD = 7-9%。 使用如此多的 THD 以获得接近100W 的功率是正常的吗?  

- EVM 板上的初始 LC 滤波器是否已针对20kHz-30kHz 输入电压频带进行了优化?

-您是否有更多的客户应用程序使用 PBTL 模式(比文档中的更多)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sebastien

    Unknown 说:
    我可以获得+90W、但 THD = 7-9%。 使用如此多的 THD 以获得接近100W 的功率是正常的吗?  [/报价]

    进行计算似乎很有可能。 MOSFET Rdson 和电感器 DCR 将对您的负载进行电压分压、当器件温度升高时、Rdson 值将大幅增加。 很可能输出端的测试条件已经有一些削波。 如果您将电源电压增加到26V、结果应该会更好。

    Unknown 说:
    EVM 板上的初始 LC 滤波器是针对20kHz-30kHz 输入频带进行缩放的吗?

    使用 LC 滤波器10uH+0.68uF。 对于 PBTL 2 Ω、20kHz 具有-0.45dB 的降额、30kHz 具有-1.7dB 的降额。 看起来可以接受。

    Unknown 说:
    是否有更多客户应用程序使用 PBTL 模式(比文档中更多)?

    PBTL 很常见。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我已经尝试在 PCB 上以与以前相同的配置(PBTL...)使用 TPA3116 但使用2个 LC 滤波器(EVM 上为4个 LC)。 好像、对于相同的输入和配置、我有50%的功率损耗(EVM 上的50W 输出= PCB 上的接近25W)。

    在睡眠模式(没有 Vin)下、我的 PCB 消耗的功率略高(0.8mA 与0.63mA EVM)。 采用输入时、电源功耗比 EVM 上的功耗低50%。

    热耗散与 EVM 上的完全不同。 这是否可能影响功率输出?  使用2LC 滤波器而不是4滤波器会影响此输出功率吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sebastien

     如果不更改 LC 滤波器、这与使用一半电感器值非常相似、但电容器值会翻倍。 电感器上的大纹波电流可能会产生额外的热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!

    我已经尝试了 EVM (初始 LC 滤波器)的1SPW 模式、具体值为20dB、VIN = 1Vrms、PBTL。 看起来输出行为与频率(波形)相关。

    在1kHz 时:

    25kHz 时:

    这些信号具有相同的输入电压。

    - 25kHz 输出信号是否正常(黄色和蓝色)?  

    -其他 LC 滤波器可以将25kHz 信号更改为1kHz 信号吗? 看起来这个频率下有一个 PB、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mavel

    25kHz 非常高、大于20kHz、现在要使用的电感器需要非常好的线性来保证输出性能。

    也许您可以试用4.7uH 电感器、看看提高截止频率是否可以改善这一点。

    塔克

    杰西