This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424R-Q1:满足 TR/TF 时序要求的串行音频端口

Guru**** 2453850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1342902/tas6424r-q1-serial-audio-port-for-tr-tf-timing-requirement

器件型号:TAS6424R-Q1

您好 TI

TAS6424R-Q1 数据表列表中、串行音频端口要求时序、我们发现 tRISE/tFALL 时间要求 低于5ns、请参阅下图、帮助 检查此要求是否适用于所有 MCLK/BCLK/FSYNC/SDIN 端口?

如果我们在 MCLK 频率下使用128fs (6.144MHz)或192fs (9.216MHz)、 MCLK/BCLK/FSYNC/SDIN 端口的要求上升/下降时间仍低于5ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wu、

    您的数字音频时钟和信号上的 Trise 和 Tfall 时间是多少?   

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从  DSP 的源节点、我们使用128fs=DSP 6.144MHz、上升时间和下降时间大约为28ns。

    顺便说一下、我们是否可以在系统中使用带有两个放大器的 TDM4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玉骄

     这个5ns 要求专门针对于 MCLK。 此器件没有内部 PLL、所有数字电路都直接依赖 MCLK。 我们的测试结果表明、如果上升/下降时间高于10ns、则噪声已经达到70uV。 您可以尝试一下。

     没有问题、两个器件的 TDM4将具有相同的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是说只有 MCLK 的要求低于5ns 吗?

    BCLK/FSYNC/SDIN 端口要求不低于5ns、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玉骄

     是的、此要求主要针对 MCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    "是的、此要求主要针对 MCLK。"

    -> Wu:TI 是否会在数据表中仅针对 MCLK 修改 TR/TF 要求?

    很容易误解这一要求适用于所有 MCLK/BCLK/FSYNC/SDIN 端口要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,玉骄

    Unknown 说:
    很容易误解这一要求适用于所有 tr tf 端口要求。

    这对器件来说是一件好事、对于数字端而言、始终倾向于使用较长的上升/下降时间、并且几乎没有副作用。