This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M

Guru**** 2453850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1344445/tas5825m-tas5825m

器件型号:TAS5825M

我想在系统启动时发出哔声、

但我想询问是否可以通过 TAS5825M 实现该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最小

    不能确定蜂鸣声是否具有任何特殊频率或系统启动时间是否有任何要求。

    tas5825需要几毫秒来执行初始化。 然后它就可以播放声音了。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse Ji 你好
    例如、假设所需蜂鸣声的频率为1KHz。 引导时间为 TAS5825M 初始化后5秒。 当 TAS5825M 没有声音输入时、TAS5825M 是否可以单独发出蜂鸣声? 如有可能、请说明如何实施。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最小

    您的意思是由 IC 本身生成没有任何输入的输出。

    让我来与我们的软件团队确认一下。

    塔克

    杰西