This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780EVM:如何配置最大功率和最大音量

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780EVM, TAS2780, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1340326/tas2780evm-how-to-configure-for-max-power-and-max-volume

器件型号:TAS2780EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2780PUREPATHCONSOLE

您好、TI 音频团队:

我一直在  通过可提供35W 功率的4 Ω 扬声器评估 TAS2780EVM。 我将 TAS2780EVM 连接到23V 可编程电源、电流限制设置为2.4A。 在所有测试过程中、我从未见过电源消耗超过50mA (1.2W)的情况。 根据数据表和 EVM 用户指南、我假设我看到的电流接近1A (~24W)。  我 在 PurePath 控制台3的设备控制中尝试了不同的配置设置、例如:

  • 关闭限制器
  • 将限制器配置为最小衰减并为阈值和拐点设置尽可能高的阈值
  • 已确认音量控制和放大器电平设置为最大值(0.0dB 和21dBV)
  • 在杂项下、将 PVDD 设置为23V、使其电压与我通过 PSU 提供的电压相同
  • 我还在基本视图和高级视图之间交换了一下、看看效果是否有所不同。  
  • 已验证计算机的音频级别是否也设置为最大输出

做出这些改变后、我没有看到输出功率的明显差异。 我是否需要在 EVM 板上或通过 PurePath 配置其他设置来测试音频放大器的更高性能?

在评估过程中、我还会将 TAS2780EVM 可驱动扬声器的相对体积与传统产品进行比较。 传统产品使用 TDA2616音频放大器、音量比 TAS2780高3dB-6dB。 我认为这是由于我的配置、因为 TAS2780数据表将显示它可以提供与 TDA2616类似的功率。  

如果您有关于功耗的任何见解、以及如果有需要更改的设置、请告诉我、以实现最大功耗和最大音量。  

谢谢!

凯斯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:  

    您能否分享您正在使用的 ppc3文件、我将在我旁边进行检查?

    您是否正在将带 USB 的 EVM 用于音频输入? 如果您使用的是假 TDM 源、则可能是位移问题

    您能否查看 EVM 用户指南中的第4.2节并确认默认跳线设置是正确的 https://www.ti.com/lit/ug/slou551a/slou551a.pdf? 

    另外、请仔细检查 PC 上的音频设置。  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    是的、我可以。 下面是 test1.ppc3的链接: https://dimontegroup-my.sharepoint.com/:u:/p/kkerr/EWN97jV7fhxJiGIspbfStKABbxx9RuPkiJIg3bpUAkqaGw?e=IkERJV (我在使用上传功能添加文件时遇到问题/拖放)。

    我使用 USB 作为音频输入、并确认已根据用户指南第4.3节设置 PC 音频设置。 此外、除断开连接的 J30-J33外、我的跳线也根据用户指南的4.2进行设置。  

    谢谢!

    凯斯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:  

    我检查了您的"test.ppc3"文件,没有发现任何问题。 我能够从20V 电源拉取大约1.5A 的电流。 -和你一样的跳线设置。

    您能否对 Windows 播放音量进行三重检查? -我知道我听起来像一个破记录,但一些东西似乎关闭了系统

    也 可以在 TI 音频控制面板中查看、

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢你的回复和支持。 我现在使用的 PPC3配置应该能够正常运行、这一点很好。

    我已经仔细检查了这些设置、它们似乎设置正确。 我在 TI 音频控制面板中取消了"Safe Mode"复选框并重新进行了测试、现在从电源汲取的电流为24V 0.42A (~10W)、但仍然与预期的30W 不像您所能做到的那样接近。  

    我准备在周一测试另一块音频放大器板、看看这是否是电路板问题。 我会让你知道我找到了什么。 如果您有任何建议、敬请告知。

    谢谢。

    凯斯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我今天已经开箱了我们的其他 TAS2780EVM、并且确认了跳线设置和 Windows Sound 设置。 使用 Test1.PPC3文件、我看到正在绘制310mA (我的 PSU 设置为24V 时、约为7.5W)。 我一直在使用这个 YouTube 作为 TAS2780的音频输入: https://www.youtube.com/watch?v=hIDAbW-JbC0。 

    您是否能够在自己的终端共享正在使用的 ppc3文件和音频文件/源代码? 我想看看是我的 ppc3文件还是音频源导致了您的设置和我的设置之间的差异。

    谢谢。

    凯斯勒   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:

    我一直在使用 udacity。 我们在另一个线程中使用它来检查 IV 传感。 在 Audacity 中选择"Generate->Tone"并将振幅设置为"1"、以使 EVM 的输入为0dBFS。 大约为30W 的输出

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您提供有关 Audacity 的建议。 我能够验证 TAS2780在我拥有的4欧姆45W 扬声器上的功耗瞬间超过20W。 PSU 和电流探头应具有1.12A 的电流消耗、但电流会迅速降低并稳定到260mA 左右。 您知道是否应该从 TAS2780获得此信息吗?  

    在另一个笔记中 、我还开始查看示波器上的输出信号、在 TAS2780的输出上看到相当多的噪声、想知道这是否与此相关、如果可能、我希望将其清除。 查看原理图和数据表、TAS2780声称不需要对输出进行滤波、但很好奇根据下面的波形、您是否会推荐它? 我正在使用波特率播放一个523Hz 的音调、并且可以看到频率的正弦波以及许多方波、我认为这些方波是 H 桥的 PWM 频率。  

     

    谢谢。

    凯斯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:

    当我用您的 ppc3文件进行测试时,我没有看到电流会快速下降的相同行为,在这种情况下,它可能是限制因素之一。 是否所有功能都已禁用? 您能否通过记录电流从1.12 - 260mA 下降时的 V-sense 来进行检查? 我们可以看到放大器是否在衰减或是否发生了其他现象。 例如、扬声器 R 在加热时增大、但对于铜音圈、实际不期望 R 增大4x。  

    这是 D 类的 PWM。  

    无需对输出使用滤波器即可获得完整的音频性能。 -真正的扬声器充当滤波器

    D 类音频开关的频率为768kHz、远离音频频带、由于扬声器的电感、该内容不会导致扬声器功耗或发热。 当然是听不到的。  

    如果您想检查输出波形、有两个选项

    1) 1)创建一个简单的 LC 或 RC LPF ~40kHz、您可以在示波器上进行检查。

    2) 2)使用器件的 V-sense 记录。 它 类似于 LPF+ADC   

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我可以确认我没有任何限制器。 它们在 TAS2780EVM 页面上的 PurePathConsole 中关闭。 附录是 Vsense 和 Isense 的记录。 顶部是 Isense。 因为您可以在启动时快速下降。 当我断开扬声器以确认哪个频道是 Isense 时、Isense 变为零的声音。  

    此套件附带一个库存 EVM 套件、无需对输出滤波器进行任何修改。  

    谢谢。

    凯斯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kessler:  

    您是否偶然有任何影响 USB 输出的音频处理?  在 Windows Sounds -> TI USB -> Properties -> Advanced 中。 您是否有类似于"启用音频增强功能"或类似内容的复选框?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    以下是窗口声音中的设置。 在"增强功能"下、所有增强功能都将关闭。 在"Advance"下有一些用于互斥模式的复选框

    我还选中了"禁用 所有增强功能"框并禁用独占模式、持续音频流的功耗要高得多。

    感谢 Windows 设置故障排除方面的帮助。