This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:ADC 选择

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1340894/pcm1821-adc-selection

器件型号:PCM1821
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3120

我需要帮助为器件选择 ADC。 它是用于心肺听诊的电子听诊器。 根据文献评论、心音在100-200 Hz 之间、肺音在2000Hz 左右、最好的方法是电容式麦克风。 因此、我希望有一个 ADC 与该麦克风配对、输出将被发送到 ESP32芯片的 I2S。 我将仅使用一个麦克风。 如果可以选择将部分滤波从 ESP32转移到 ADC、这是理想的做法、但不是必需的。 您有任何产品建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagen:

    如果您希望 在 ADC 信号链中启用一些滤波(双二阶滤波器、HPF、抽取等)、我建议使用软件控制的 ADC、例如 TLV320ADC3120。

    如果医疗设备有更多特定的系统要求、我可以与我们的产品营销工程师一起帮助您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议哪个 MCU 通过 I2C 对 TLV 进行编程? 我正在寻找一款低功耗器件、该器件至少需要3个 PWM 通道和8个 GPIO。 它将控制按钮和 LED、因此将始终亮起;因此、最好是一个可以在睡眠状态下输出 PWM 且具有低电流消耗的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagen:  

    不幸的是,我只能做出 适当的建议音频设备,因为这些是  我专门在 IC。 请与 MCU 和处理器团队创建另一个主题、以便其专家可以适当地为您提供帮助。

    此致、