This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:用于 DAW 集成的 ASIO 驱动器

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902, PCM2902C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1345792/pcm2902c-asio-driver-for-daw-integration

器件型号:PCM2902C
主题中讨论的其他器件:PCM2902

你好。

我们已在测量环境中成功使用 PCM2902多年、现在想要使用 PCM2902C 重新设计电路。

我们的用户投诉之一是关于驱动程序或集成。

由于我们正在将 WIN 上仅使用 ASIO I/O 的软件、因此我们必须通过 ASIO4ALL 路由 USB 编解码器。 故障的一个原因是 Windows 音量控制仍然适用于 USB 编解码器、现在 Intel OED SST 使 ASIO4ALL 出现问题。

我想询问的是、TI 是否提供 ASIO 驱动器、或者是否可以推荐适用于 PCM2902C 的通用 ASIO 驱动器。 具有类似功能集的替代芯片可能也是个不错的选择。

此致、

科尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    很遗憾、您所描述的是器件的预期行为。 它应该是无需驱动程序的类兼容设备、这就是 Windows 尽管使用了 ASIO4ALL 但仍然控制音量的原因。

    通常、ASIO4ALL 是市面上最好的通用 ASIO 驱动器、而我们的所有 USB 音频器件都会遇到相同的问题。 我们没有此设备的驱动程序可悲,加上我们的 USB 音频设备相当旧。  

    由于您处于重新设计阶段、如果您能够将 USB 接口重新定位到不同的器件/控制器、我很乐意帮助您选择符合您需求的 I2S 编解码器。

    此致、
    J·麦克弗森