This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:4Ω BTL 输出功率、THD + N 测量、测试设置查询。 是否加载了所有通道?

Guru**** 2528450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1343767/tas6584-q1-4-btl-output-power-thd-n-measurement-test-setup-inquiry-are-all-channels-loaded

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6584Q1EVM

我目前正在使用  TAS6584QPHDRQ1放大器芯片开发一个放大器项目。 在该组件数据表的电气特性表的输出功率部分中、它列出了 测试条件"PVDD = 45V、4Ω、THD = 1%、TC = 75°C "下的 PO_BTL"每个通道输出功率 BTL"规格为180W 最小值和15W 最大值。 我的问题是、这个电源数是在所有通道加载并同时驱动的情况下捕获的、还是只捕获了一个通道。

   非常感谢您在"PVDD = 45V、4Ω、THD = 1%、TC = 75°C "测试条件下为 PO_BTL"每通道输出功率、BTL"提供任何有关测试设置的信息。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Levi

     它在所有4个通道同时驱动的情况下进行测试。

     然后用瞬时功率测试它、只需工作几秒钟并捕获数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你影子他的信息。

    您还需要回答以下几个问题:

    在触发过热关断前、芯片输出该(最大)瞬时功率级别多长时间?

    在捕获到功率值时、所有通道是否都加载了电阻负载或无功负载?

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:

    全功率的持续时间取决于您所拥有的热系统。  

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg Scott、

    感谢您的答复。

    您还需要回答以下几个问题:

    您是否知道在"PO_BTL (每个通道的输出功率)、BTL、PVDD = 45V、4Ω、THD = 1%、 TC =Tm75°C 配置"的详细说明? 此外、在相同的硬件配置中、您是否知道全功率持续多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Levi

     数据是通过验证板采集的、如下图所示。 在该电路板上、如果按照我们讨论的条件发挥全功率、则在发生 OT 关断之前可以持续大约15秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    影子 He,

    感谢您提供的额外信息!

    我还想知道您所参考的验证板是否是  TAS6584Q1EVM (见下方链接)。

    TAS6584Q1EVM 评估板| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Levi

     验证板与 EVM 不同。 EVM 具有太多的附加器件、其中一些器件对温度敏感、难以在高温/低温下进行测试。 验证板也需要留出空间、以便在其上添加 ThermStream、即板上的白色圆圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    影子 He,

    查看用于在测试条件"PVDD = 45V、4Ω、THD = 1%、 TC =不支持这种供电、因此在数据表中列出了"EVM BTL" 4Ω 75°C。

    我的目标是在我自己的设计中重新创建这些电源数、那么您是否可以提供"全功率"参考设计或验证板设计文件的链接?

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Levi

     4月7日、让我在返回办公室后通过电子邮件将板级文件发送给您。