This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:TAS2110EVM PLL 锁定

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110EVM, TAS2560, TAS2560EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1344890/tas2110evm-tas2110evm-pll-lock

器件型号:TAS2110EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2560TAS2560EVM

我正在尝试将 TAS2110EVM 设置为在 PC 上从 USB 源播放音频。 基本上只需测试一下 EVM。 我按照用户指南操作并按 pdf 设置了 EVM。 然后、我使用 PPC3使用默认设置连接该器件并为其加电。 没有输出音频、有时在下电上电时会发出高音调、然后重试。 IRQ 显示 PLL 锁定和器件上电故障:

可能发生了什么、我可以尝试解决该问题、以便我可以使用不同的来源进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    PLL 锁定中断仅意味着 PLL 能够使用输入时钟锁定、这应该是可以的。

    • 您能否分享 EVM 跳线捕捉?
    • 您为 VIN JACK 提供的电压是多少?
    • 共享 Windows 声音设置的捕获。 确保 EVM 设置为播放设备而不静音。
    • 还从 PPC3共享锁存中断的捕捉。
    • 您是否使用 PPC3的默认设置? 或者您在软件中进行了任何自定义调整吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 跳线:

    VIN = 5.0V、电流读数为123mA。

    PPC3上的默认设置、我也进行了出厂重置以进行测试、返回时显示的结果相同-无音频。

    为了确保驱动程序正常、我连接了 TAS2560 EVM 并重新测试。 我能够在 TAS2560 EVM 上获得音频输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您分享的内容似乎没问题。 TAS2560EVM 具有不同的控制器和不同的驱动器、这可能是它可以正常工作的原因、但 TAS2110EVM 不能正常工作。

    • 您使用的是 Windows 10还是 Windows 11? 如果使用11、是否有机会在 Windows 10上试用?
    • 附加的是独立的音频驱动程序、您可以尝试 安装此驱动程序吗?
    • 如果您有可用的示波器、您能否探测 SDIN 并检查开关是否根据音频播放发生变化?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

    e2e.ti.com/.../6521.TexasInstruments_5F00_USBAudio_5F00_v4.13.0_5F00_2017_2D00_08_2D00_21_5F00_setup-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您发送编修。

    更新驱动程序解决了问题。 (我在 Windows 10上进行了 WAS/AM 测试)。

    此致、

    DU