This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:编解码器控制应用未检测到 EVM

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U, TLV320AIC3120, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1346644/tlv320aic3120-evm-not-detected-in-codec-control-application

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

我们正在 使用 TLV320AIC3120EVM-U 对 TLV320AIC3120编解码器进行评估 。 在设备管理器以及声音设备列表中检测到 EVM、 USB 迷你 EVM 的配置。

但当我们打开 CodecControl 应用程序[下载自: slac366a.zip]应用程序中未检测到器件

当从" 新 EVM 仿真 "菜单中,应用程序的状态栏显示以下状态。

请分享使 EVM 正常工作的步骤。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否以管理员身份运行了 GUI 控件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们曾以管理员和普通用户的身份运行 GUI。 在两种情况下的行为相同。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、此 GUI 不支持 Windows 11。 如果您有 Windows 10、它将支持该版本。

    另一项解决方法是使用 I2C 主器件 GUI、 该 GUI 可从 PUREPATHCONSOLE 应用软件和框架下载| TI.com。

    您可以通过上面的链接申请该软件、一旦获得批准、您就可以看到如下所示的模块。

    该 GUI 是通用的 I2C、因此您可以写入和读取寄存器或运行脚本。

    例如、从 \Downloads\slac366a\Codecs\文件夹中加载"AIC3120_USB_Init.txt"脚本并点击执行按钮将相应地配置 AIC3120。 在执行脚本之前、只需确保按下"Connect"按钮。

    希望这对您有所帮助。

    此致。