This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3121D2:PCN 问题

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1342899/tpa3121d2-pcn-problem

器件型号:TPA3121D2

您好、TI 团队、

关于此器件、于 2023年12月8日发布了 PCN#20231207005.0。

我想知道"ECAT 信息"的含义是什么吗?  如果"ECAT"是一个缩写、请在此处注明其含义。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chong

    您能在 EACT 信息的哪个位置与我分享吗?

    让我向我们的团队确认一下。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    ECAT 信息 于 2023年12月8日发布在 PCN#20231207005.0上。 在此 PCN ECAT 值将被删除。 我们的客户想知道 "ECAT information"的含义及其缩写。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace

     谢谢、我们正在探讨、我们今天晚些时候会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace

     就我们获得的信息而言、它应该是封装上的"G4"标记、表示环境标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    已理解、我能向客户解释一下 ECAT 信息表示 TI 的 环境标准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace

      是的、听起来不错。