This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:TPA6304-Q1设计的高噪声

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1346475/tpa6304-q1-high-noise-of-the-design-of-tpa6304-q1

器件型号:TPA6304-Q1

专家、您好!

我的一位客户遇到了 TPS6304-Q1设计的噪声问题。 您是否愿意首先检查他们的原理图?  

输入信号为70dB、而输出信号为54dB。 SNR 无法满足它们的要求。  

此致、

文廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文婷你好

     也许让 Derek 直接在实验室中帮助您吧。