This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:故障报告

Guru**** 2581825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1346868/tpa3138d2-fault-reporting

器件型号:TPA3138D2

我对故障报告的描述感到困惑。

客户已将此引脚上拉至外部5V。

在正常状态下、它将是5V 或0V?

当有故障时、电压将是5V 或0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

     很抱歉这个问题。 正常状态为高电平、达到5V 的上拉电压。 故障状态将是低电平、0V。