This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:低功耗时的功耗问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1343306/tpa3255-power-issue-at-the-low-power

器件型号:TPA3255

您好!

我正在使用 基于 TPA3255 (BTL 模式) 和48V 电源的2个200W @ 4 Ω 放大器。

我用 4欧姆的负载测试我的放大器 ,放大器具有接近 TPA3255EVM 直到50Vpp 输出信号,但它重置超过该值, 为了控制复位状态,我添加了一个自动重启模拟电路。

在上面提到的测试中、我使用的散热器小于 建议的值、 在 TPA3255EVM 上安装了相同的散热器、但它不会像我的放大器那样进行复位。

我将 空闲状态下的放大器电流与 评估板的值进行了比较、我注意到我的放大器电流是  TPA3255EVM (130mA)的两倍。

具有完整波形的图像是评估板的输出、另一个是我的放大器。

谢谢、Niccolo'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为完整起见、我附上 了 功率放大器的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niccolo:

    如果您使用额定电流较高的电感器、您是否看到了同样的问题? 布局中 PVDD 引脚的大容量电容还有多远、

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis  非常感谢您的帮助、从图中可以看出、 大容量电容器 非常靠近 IC。

    我实际使用的电感器是具有11A 标称电流和15A 饱和电流的 CODACA CPD1521C、您认为还不够吗? 我会像你建议的那样尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回顾 PCB、我发现大容量电容器的引线非常接近 PVDD (22mil)、这是不是问题的原因? 我会尝试使用评估的电感器、但行为是相同的。  

    谢谢、Niccolo'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niccolo

     您电路板的波形、输出电压持续下降、这表示 PVDD 电压下降、您可以在靠近器件 PVDD 引脚的位置进行测试并结合输出进行检查。 您的电源是否存在电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shadow、在几次测试后、我看到散热器和放大器没有良好接触的问题、这导致了不良的散热。 感谢您的支持。

    此致、
    Niccolo'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niccolo

     很高兴 听到这个消息、谢谢。