This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:TLV320AIC1110的环回功能

Guru**** 2515125 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110, TAC5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1345524/tlv320aic1110-loopback-function-of-tlv320aic1110

器件型号:TLV320AIC1110
主题中讨论的其他器件: TAC5111

您好!

我正在使用 TLV320AIC1110验证定制电路板、但环回功能无法按预期运行。
您能告诉我以下内容吗?

第1季度
模式控制寄存器第5位设置的 PCM 环回从 PCMOUT 输出 PCMIN 数据、理解这是否正确?
如果有来自 MIC 的输入、则对其进行添加、转换并从 PCMOUT 输出。

Q2
理解即使启用了环回功能、PCMIN 音频数据也将被转换并从 EAR1O (EAR2O)输出是正确的吗?


-其他说明如下-
目前、模拟输入是电路板 A 的输入、模拟输出是电路板 B 通过通信输出。
如果您在此状态下启用电路板 B 的环回、将不会从电路板 B 的 EAR1OP-N 输出任何内容。

此外、当我在从 MIC1P-N 接收模拟输入的电路板 A 上启用环回时、与输入波形类似的波形从电路板 A 的 EAR1OP-N 输出。 从这些图中可以看出、模拟侧相对 PCM 侧而言是环回的。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我相信您看到的内容正是我们想要的。 回送将 PCMO 引导至 PCMI。 在 B 板上、没有 PCMO、因此 PCMI 会过载至0、因此不会作为结果播放输出。

    第一个问题的答案是肯定的、您的描述是正确的。

    对于 Q2、在环回模式下 PCMIN 不应在引脚上接收任何额外的数据。 这两个信号将不会正确添加。  

    还需注意的是、我们将在今年晚些时候发布一款器件、该器件将替代 AIC1110: TAC5111 (AIC1110不计划是过时的、只是不推荐在新设计中使用)。 我了解您的设计时间表是否允许这样做、但我想让您知道、因为我们对更现代的设备的支持将会更好。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    此外,为了大家的了解,我们将在今年晚些时候发布一个器件,该器件将替代  AIC1110:TAC5111 (AIC1110不计划过时,只是不推荐用于新设计)。 我知道您的设计计划是否允许,但我想让您知道,因为我们的支持将更好地用于我们更现代的设备。[/报价]

    我正在考虑将音频频带转换为 U-law。 是否可以使用 TAC5111实现上述目标? 据我所知、没有其他 IC 可以转换为 PCM。

    我还有一个问题。

    -理解由模式控制寄存器第5位设置的 PCM 环回是一个将 PCMIN 数据输出到 PCMOUT 的函数是否正确? 如果有来自 MIC 的输入、是否会从 PCMOUT 添加、转换它并进行输出?

    -即使回送已启用,我是否理解 PCMIN 音频数据将被转换并从 EAR1O(EAR2O)输出?

    -关于 TLV320AIC1110、模拟基准电压是否为0V (VSS)? 还是图12中列出的 Vref? 另外、您能否讲一讲 Vref 的电压值?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    -我认为内部转换为 u 法律或法律已经过时。 我们所有的现代部件,包括 TAC5111只输出线性 PCM,又名无压缩。

    -回送功能不会添加到 PCMIN。 来自 MIC 的 PCMOUT 数据将取代 DAC 侧的数据输入、本质上断开 PCMIN。 我目前没有器件可以检查这一点、但我认为 PCMOUT 数据会显示在 PCMIN 引脚上、这意味着不可能添加另一个 PCMIN 源。 数据将损坏。

    -类似的答案如上,当环回关闭时使用的 PCMIN 数据,而不被认为一旦环回开启。

    -设备的参考电压是 VSS。 这相当于接地。 VREF 是内部生成的电压、它是为 MICBIAS 生成供电的源。

    此致、
    J·麦克弗森