This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2033D1:TPA2033D1

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1346725/tpa2033d1-tpa2033d1

器件型号:TPA2033D1

大家好、我们使用放大器 TPA2033D1YZFR。  扬声器的最小电阻是多少、不会导致放大器损坏?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    用于规格的最小阻抗是4Ω。
    使用较低阻抗的负载很可能不会导致损坏、但器件会更快地发热、并且不能满足数据表中所述的性能要求。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师