This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:哪个立体声扬声器放大器 EVM 从 USB 电缆(来自 Linux PC)获取数字输入?

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1347558/tas5825mevm-which-stereo-speaker-amp-evms-take-digital-input-from-a-usb-cable-from-linux-pc

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5822M

您好!

我正在寻找一款立体声功率放大器/扬声器放大器 EVM、它可以通过连接到 Linux PC 的 USB 电缆获取数字音频输入。

实际上、立体声放大器的目的是通过2个电话拾取线圈(R=280欧姆和 L=159mH)提供2个相同的白噪声 EMF 激励场、因此最重要的标准是2个通道的输出将尽可能相同。 尤其是在噪声和失真方面。

有哪些选择呢? 谢谢你。

这与我的前一个问题有关:

e2e.ti.com/.../tpa3126d2-amplifier-with-lowest-difference-between-the-output-to-2-high-impedance-speakers-needed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    通常、我们的大部分测试都在 Windows 上进行、因此无法评论 Linux 连接的工作原理、但是、您可以直接向总线提供 I2S 信号、如果您有 USB 转光学适配器板、许多 EVM 上还有一个光学连接器。 我们在 EVM 上使用了 XMOS 器件、因此如果您可以配置 正确的音频源、它可能有效、但如果情况并非如此、则很难支持、因为我们通常在下载 PPC3时会安装 Windows TI 音频驱动程序。

    我们确实有一个 适用于实际 TAS5822M 器件的参考 Linux 驱动程序、但没有专门针对 EVM 的参考 Linux 驱动程序。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    尽管我的结论是、尝试通过 USB 将数字输入扬声器放大器连接到 Linux PC 会太复杂、但我已将您的答案标记为"这已解决我的问题"。 :-)