This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:PurePath Studio 中的音频组件

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1347479/tlv320aic3256-audio-components-in-purepath-studio

器件型号:TLV320AIC3256
主题中讨论的其他器件:PUREPATHSTUDIO

我正在使用 PurePath Studio 来开发我的 DSP 流/配置文件。 我在寻找以下 DSP 模块:

1)除尘器

2)多波段压缩机

PurePath 中是否有什么功能可以实现这些功能? 此外、我知道有一些第三方支持。 现在是否有任何第三方支持?

我相信还有一个 PurePath 的开发人员版本。 使用此库、我是否能够开发我自己的 DSP 模块?

谢谢。

奥地利广播电视公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 Dynamic Processing 文件夹下有 DRC_MB、但我们没有去毛刺。 TI 算法下有一些降噪组件、这或许是一个选项。

    不、这些第三方开发商过去过。 您可以使用 PurePathStudio 来开发自己的流程。

    此致。