This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255过载问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1347252/tpa3255-tpa3255-overload-problems

器件型号:TPA3255

多年来、我一直是我定制 TPA3255电路板的用户、尽管最近发生了一个大批量生产的事件、但我现在仍然很高兴

我在前端有一个 MCU、可检测削波/错误情况、并在削波或发生任何类型的过载时降低音量。 我将它们与两个20V 170W Lenovo 电源配合使用、这些电源堆叠起来可提供40V 直流输出。 放大器配置为在立体声 BTL 模式下运行、这适用于4-8欧姆的负载。 PVDD 电容器是两个1000uF 50V Panasonic FMS。

当在朋友的地方测试放大器在他的 B&W 703 S3我最终把它推得更紧一点,它确实在某个点过载-削波被检测到,音量被降低了 MCU 所期望的。 但是、在检测到削波之前的几个情况下、会出现响亮的裂纹声音、如输出端存在硬截止-这不是您能想象的令人愉快的事情。 我没料到这一点、因为我希望任何错误条件都将被内部电路发现、而提出的错误将由 MCU 处理。

现在、我知道、根据规格、在某些频率下、8欧姆703S3可能低至3.1欧姆、所以我想知道这可能是个问题吗? 但我在数据表中看到、BTL 模式应能够处理3-8欧姆的扬声器阻抗。

或者、也许 PVDD 电容器组不够大、可以看到评估板使用的是2x4700uF? 根据数据表、如果启用 OC 保护、器件将进入 ERROR 状态、需要通过_RESET 来清除。

另一个潜在问题可能是 TLV76012、它在100mA 上提供12V 受限电压、但仅适用于 TPA3255 -没有其他东西从其中消耗电流。 我看到 EVM 板具有1A 的 LM2940、但也为电路的其他部分供电。 这是问题吗? TPA3255中 VDD 的总最大电流要求是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nebojsa:

    我们立体声 BTL 的最小负载阻抗为3.4欧姆、但单声道 PBTL 低至1.7欧姆。  

    在数据表中、我们有 运行和空闲条件下的 VDD 和 GVDD 电流规格。 如果12V 电压轨同时为这两个电源供电可能会出现问题、因为每个全桥的 GVDD 电流在50%占空比运行时为44mA、而 VDD 在运行时为30mA。 可能需要查看在不同频率上驱动低阻抗时所消耗的电流、以查看 TLV 电流。 我肯定会建议使用较高电流的稳压器、以获得更大的裕度。

    除非您可以在听到此异常裂缝声音的情况下调查器件行为、如输出行为和电流消耗、否则很难再说些什么。

    此致、
    路易斯