This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1633:数据表

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1633, THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1343388/opa1633-data-sheet

器件型号:OPA1633
主题中讨论的其他器件: THS4531

您能为我确认 OPA1633的一些规格吗?  输入阻抗似乎交换为 common (单端)与 diff:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    我已经联系我们的设计人员进行讨论。  他们今天不在办公室。

    我将在下周向您提供最新情况。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我期待他们的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    我与我们的设计人员确认了 OPA1633。  值正确并与仿真值一致。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户要求提供 一个概念原理图、以显示前端?  我所遇到的大多数运算放大器都具有比单端更高的差分阻抗(相反)。  因此、我想绕过这个话题、以便我可以做出一些设计决定、从而充分利用这个部分。

    我们能否提供任何文件来帮助实现这一点? 我们签订了 NDA。 如果可能、请发送电子邮件给我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!  

    我将与我的团队核实我们可以分享哪些内容、以及我们是否有任何东西来说明输入阶段。   对于共模和差分输入电阻、我们的 THS4531 FDA 具有相同的200k Ω 值。

    为低噪声和音频应用指定器件时、这可能是特定于 FDA 的行为或设计选择。   

    您能否分享您的客户帐户名称?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    我们将通过电子邮件解决此讨论。  分辨率包括在信号链的一部分中使用 OPA1633。

    此致!

    亚历克