This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:压缩机设置...

Guru**** 2796845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1347492/tlv320aic3256-compressor-settings

器件型号:TLV320AIC3256

我们正在使用 AIC3256为产品开发压缩机设置。 我们使用的是 PurePath Studio。

音频声音整形开发人员来自以音频为中心的背景。  它们正在向我发送来自模拟式压缩器的设置。

PurePath Studio 中的 DRC 控制具有一些与模拟建模压缩机相同的特性、但有足够的差异、我担心我没有准确转换设置。

DRC 是否有白皮书/应用手册介绍了与模拟/模拟建模压缩机相关的设置?

谢谢。

奥地利广播电视公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACV:

    我们没有任何专门将 DRC 与更传统的模拟压缩机进行比较的文档、但我在这两者都有经验、因此我可以帮助弥补这一差距。 如果您想再次检查哪些设置映射到哪个位置、我可以提供帮助。

    首先、请确保阅读 应用参考指南中的2.4.4.3。 与数据表相比、它更好地描述了 DRC 参数、这可能有助于确认您的一些疑问。

    此致、
    J·麦克弗森