This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:我们遇到了系统在扬声器达到极限时关闭的问题。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1335319/tas2563-we-have-encountered-an-issue-where-the-system-shuts-down-when-the-speaker-reaches-its-limit

器件型号:TAS2563

尊敬的 TI

我希望这条消息能让您满意。 我叫 Kubilay Dereli、我是 WewalK Limited 的产品经理。  我们目前正在将您的 TAS2563扬声器控制器与主板上的 STM32WB55 MCU 配合使用、并与 Harman 扬声器 E300-0096-001 Odyssey3 Plus (4欧姆)配合使用。 我们在 EVM 套件上仿真的结果。

当我们接近计划于3月18日在加利福尼亚州 CSUN 活动上举行的发射活动时、我们遇到了一个问题、即当扬声器达到限值时系统会关闭。 鉴于我国局势的紧迫性和即将发生的事件,我们恳请你立即协助解决这一问题。

我们相信、您的专业知识和支持将对确保我们的发布活动获得成功至关重要。

非常感谢您可以提供有关在我们的特定设置中应用 TAS2563的任何指导、建议或解决方案。

感谢您对此事的及时关注、我们期待您的协助以迅速解决该问题。

此致、

D·库比莱

产品经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kubilay、

    是否在 EVM 和定制电路板上看到过同样的问题?
    您用于此测试的电源是什么、您是否使用了电池? 电压是多少? 我想如果您为器件提供工作台电源、则不会出现这个问题、是这样吗?

    请分享您的 PPC3文件、有一个限制器和 BOP 功能在本例中可能很有用、我们可以通过一些相当大的余量来设置这些限制、以便器件降低输出并防止关断: www.ti.com/.../slaa899.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万,你好,是的。 我们看到 EVM 出现了同样的问题。  

    现在、我想分享关于 TAS2563使用情况的最后一个情况。  

    关于 TAS2563的使用、我们有2种主要场景。 我们可以将声音文件写入闪存、然后我们可以很好地进行读取和播放、但在我们的应用中、我们需要通过 BLE 5.1从 iOS 或 Android 应用获得实时流。 您是否有任何有关实时流式传输的文档? 也许您将帮助有关时序、缓冲器大小或这些 IC 用法的其他方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kubilay、

    TAS2563能够通过数字音频接口播放任何 TDM 或 I2S 格式的音频。 蓝牙处理器应能够处理数据的格式、类似于以下方框图: https://www.ti.com/lit/df/tidr322/tidr322.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、我正在研究 tas2563上的 VBAT 限制器与信道增益之间的关系。 我不知道当 VBAT 限制器阈值高电平 低于通道增益设置时、谁具有更高的优先级。 你能介绍一下吗?   使用 VBAT 限制器时、我应该注意什么、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    通道增益是固定的、VBAT 限制器的作用是对该通道增益应用衰减、最高达到最大衰减、也在 VBAT 限制器块中配置该衰减。 得到的最终增益是通道增益和限制器应用的衰减的组合。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢信息、Ivan。

    我添加了另一个链接来描述我们的问题。 您能提供一些建议吗?

    非常感谢!

    e2e.ti.com/.../tas2562-vbat-limiter-does-not-work-as-expected-above-the-bop-threshold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我的一位同事似乎正在检查另一个主题。 我将与他同步、我们将跟进您的新帖子。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师