This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:自由运行模式是否会影响性能?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1347585/pcm5102a-does-free-running-mode-affect-the-performance

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件:PCM1808

围绕 PCM1808设计了一个 DSP、作为 I2S 主模式下运行的 ADC、 ADAU1701作为处理器、2个 PCM5102A 作为 DAC 输出

DAC 处于自由运行模式、以避免 MCLK 线路及其可能产生的噪声

问题:

PCM5102A 的自由运行模式对性能有何影响(如果有)?

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baldin:

    我不知道自由运行模式对性能有什么影响。 应该没问题。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回答阿拉什:)

    我会把它休息,享受音乐:)