This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1781:为什么 SDOUTADAC 具有没有声源的输出?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1781, TLV320ADC6120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1347155/pcm1781-why-does-sdoutadac-have-output-without-a-sound-source

器件型号:PCM1781
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6120

尊敬的专家

1.我们把模拟的 MIC 从插脚1到2连接、如下图

在静止状态下、即没有外部声源时、可以按如下方式测量 BCLK-ADC、FSYNC-ADC 和 SDOUT-ADC 的波形:蓝色信号为 BCLK-ADC、黄色信号为 FSYNC-ADC、绿色信号为 SDOUT-ADC
我的问题是、为什么 SDOUTADAC 在没有声音源的情况下具有输出?
放大红色框后、如下图所示:



我们将输入端子 MIC-ANA+和 MIC-ANA 接地,仍在 SDOUTADAC 中看到数据输出,但问题所在尚不清楚。



2.我们使用了 PCM1781芯片


我们当前的 I2S 格式为32位(高16位有效)、2通道、16K 采样率、且其 BCLK 为:
32位* 2 * 16K= 1.024MHz、如波形图中所示:


绿线代表16k WS 时钟、蓝线代表 BCLK、黄线代表数据。
我看到您的数据手册中说明了 I2S、16位字。 数据宽度为32位、但数据对于高16位且所有低16位值均为0。 因此、我想确认 PCM1781是否可以接受此数据格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabrial,

    您必须确保的一件关键事情是、数据格式必须与您向 DAC 指示的预期格式相匹配。

    表2. "数据格式选择", 表示您可以 16至24位 I2S 如果是 FMT=LOW、则 原理图太小且分辨率低。 我看到了一个上拉电阻器以及一个接地的 PD、但我无法确定 PU 是否已填充、或者只是一个位置。

    注意数据表表明 PCM1781仅接受16位、20位和24位音频数据。

    另外、如果将 DAC 设置 为 I2S 格式、则必须确保进入 DAC 的数据为 I2S 格式、而不是 RJ 或 LJ 或...

    从上面您的格式不正确,因此请  确认您发送的数据格式正确(对于这种情况,您必须在一个屏幕上捕获 DIN 以及 LRCLK 和 BCLK ,以便您可以验证 边缘位置 。 如果您仍然有问题、请告诉我。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1是关于TLV320ADC6120,你有什么建议?我试图加入VAD (语音活动检测器)功能,但依然不能解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1与 TLV320ADC6120有关、您有何建议? 我试图添加 VAD(语音活动检测器)功能,但仍然没有解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有关 TLV320ADC6120的相关问题、请开始新发布的标题中包含该 IC 的帖子、以便将其分配给正确的人员。 这也有助于使用 搜索引擎的未来用户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    e2echina.ti.com/.../tlv320adc6120-why-does-sdoutadac-have-output-without-a-sound-source

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    阿拉什