This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532A:用于发射测量的电容器

Guru**** 2966230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1347798/ne5532a-capacitors-for-emission-measures

器件型号:NE5532A

大家好、

我打算在输入之间连接一个10-22pF 电容器、以控制发射。
是否有任何可能的问题?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    检查放大器环路的稳定性。 寻找低相位裕度和不必要的增益峰值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    如果我可以确认没有问题、此用法是否有任何问题?
    我计划分别将电路插入反相和同相放大器电路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柳

    除了前面所述的两个问题之外,没有任何其他问题。