This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:OPA1678参考设计

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762, OPA1678, OPA1637, INA1650, OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1348046/opa1678-opa1678-reference-design

器件型号:OPA1678
主题中讨论的其他器件: OPA1637INA1650、LM27762、 OPA1656

大家好、

我想问如何将 IC 音频输出连接到具有左右差分通道的 OPA1678? 是否有基准电路? 谢谢!

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailang、  

    OPA1678可以执行此操作、但我提供了额外的示例、因为我不太了解应用的相关信息。 如果您在特定设计方面需要进一步的帮助、我很乐意为您提供帮助。 我需要一些初步信息。  

    • 电源电压是多少?
    • 是什么?
    • 什么驱动输入信号?
    • 输入是否为全差分输入?
    • 在上图中什么是 HPLP, HPN ?  
    • 负载的 OPA1678驱动是什么?

    如果您需要全差分输入和输出、我们可以使用 OPA1637全差分放大器(FDA)等器件。 也可以使用 INA1650。  

    OPA1637:

    https://www.ti.com/product/OPA1637

    OPA1678:

    INA1650:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina1650.pdf?ts = 1712762488435&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    • 电源电压是多少? LM27762的电池配置
    • 是什么? -22dB~8dB (玻璃- G)
    • 什么驱动输入信号?  38mW 立体声耳机放大器差动输出
    • 输入是否为全差分输入? L/R 差分、OP 输出可以使用单端
    • 在上图中什么是 HPLP, HPN ?  L/R 差分
    • 负载的 OPA1678驱动是什么? 32 Ω

    请参阅方框图。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,  

    OPA1656可能更适合、因为它具有更高的输出电流驱动能力。 我整理了一个仿真、展示了一种可能的拓扑、该拓扑具有输入和输出差分特性。 我已将仿真附在这篇帖子的底部。 增益设置为8V/V。 可以通过更改反馈电阻器来调整增益、特别是 R346和 R1。  挑战在于增益是否需要可调节。 不过可以使用电位器、我会在每个输入上创建匹配的阻抗。 如果调整反馈电阻器、则还应调整电阻器 R355和 R5以匹配反馈电阻器。 这可能不是问题、但我想指出。  

    e2e.ti.com/.../OPA1656.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通