This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:扬声器特性

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2X63EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1348315/tas2x63evm-speaker-characteriaztion

器件型号:TAS2X63EVM

我们公司当前只有一个 TAS2X63EVM、我们将其与 PPC3的 TAS2563QFN EVM 应用相结合、用于调整智能放大器。 不过、关于特征方面、我不确定是否有必要使用 LB2进行测试才能完成设置、还是可以直接输入已知的 TS 参数。  提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Ting:  

    两种方法都可行。 无论是已知的 TS 参数还是使用 LB2表征的值。

    此致、

    亚瑟